This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:可配置电池充电器电压?

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/938273/bq24780s-battery-charger-voltage-configurable

器件型号:BQ24780S

大家好、

。 我们是否可以设置 I/P 电流限制、例如 I/P 直流电流限制:1.5A @ 12V 和0.75A @ 24V。  我们的负载为18W。如何选择输入电流限制?我们将使用此器件的12/24V 电源。

*我们已设置充电电压8400V 和充电电流2048V (电池规格-7.4V/2600mA 锂离子电池)。

* ACDET 分压器设置为12至24V 范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们可以使用输入电流寄存器0x3F 设置输入电流限制。 请遵循 数据表中的7.6.11设置输入电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,周虎

    感谢您重放