请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z80 您好:
当 DSG 导通和 DSG 关断时、BQ40Z80的 DSG 引脚与电池组引脚电平之间的关系是什么? 此外、BQ40Z80 DSG 引脚能否连接到高侧 MOSFET 驱动器(例如 LTC7004或 AUIR3421S)? 快速关闭 MOS 或快速打开 MOS?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
您可以在数据表的第16页找到电压的关系: www.ti.com/.../bq40z80.pdf
VDSG (MΩ)=(VDSG–VBAT)、VBAT≥4.92V (高达32V)、PACK 和 DSG 之间10k Ω
典型值:VDSG (on)= 11.5V。
如果驱动器与您可以使用的电压兼容、
此致、
Wyatt Keller