This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS568215:Cin Cout Lout 值

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS568215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/941755/webench-tools-tps568215-cin-cout-lout-value

器件型号:TPS568215

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我们的客户考虑使用 TPS568215。

请检查随附的 WEBENCH 结果。

VIN:11.5-12.5

输出电压:1.0V

IO:5A

选项

Fsw:1.2MHz

输出电容器选项:陶瓷电容器

e2e.ti.com/.../WBDesign95.pdf

(1) Cin 值是否正确? 数据表中典型应用的 Cin 为22uF x4。

e2e.ti.com/.../WBDesign95_2D00_1.pdf

(2) Cout 选项电解+陶瓷

它们设置 Co=47uFx3并更改选项 Electrolytic+Ceramic。

   结果添加了47uF 电解电容器、不知道为什么添加47uF 电解电容器。  

(3)在此仿真结果中选择 Lo = 680nH。

  此值与数据表的建议值不同。请向我们提供您的意见。

  0.33uH@Vo=0.6V/fsw=1200kHz

  0.47uH@Vo=1.2V/fsw=1200kHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1、Cin -跟随数据表

    2,Cout--只使用陶瓷就足够了

    3、0.47uH/0.68uH 均正常

    裕昌