This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3828:用于启用/禁用充电器电路的脉冲检测

Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3431, TPS3851
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/941313/tps3828-pulse-detection-to-enable-disable-charger-circuit

器件型号:TPS3828
主题中讨论的其他器件:TPS3431TPS3851

您好!

我们的客户正在搜索独立硬件解决方案(无需 MCU)、该解决方案可以根据 SPI 总线的脉冲活动禁用/启用充电器电路。 也就是说、当 WDI 保持脉冲时、复位将保持高电平、当 WDI 保持低电平一段时间后、只要 WDI 不脉冲、复位将保持低电平。  我之前看的是 TPS382x 系列、但问题是这些器件具有固定的延迟时间。  您是否有满足此要求的解决方案?

谢谢

开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、开尔文、

    我相信 TPS3431或 TPS3851将满足客户对其应用的要求。  这两个器件都具有可调节/可编程的看门狗时间、可通过外部电阻进行设置。  如果您有其他问题、请告诉我。  

    谢谢、

    本   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、

    TPS3431和 TPS3851都有一个复位超时周期(来自数据表图1中的时序图的 tRST)、因此 WDO 将在不改变 WDI 的情况下自动取消置位。  在我的应用中、这意味着充电器将在 tRST 之后重新启用、而不需要重新激活 SPI 的 CLK (WDI 的输入)、这不是我们在该应用中想要的。

    我找到 了 TPS3420。  这看起来适用于此应用。

    开尔文   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、开尔文、

    很高兴您找到了适合您的应用的器件。  如果您没有任何其他问题、您能否关闭此主题?  谢谢!

    本