This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3425R030:LMG3425R030的源极引脚和 GND 引脚

Guru**** 1127450 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG3425R030
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/963145/lmg3425r030-source-pin-and-gnd-pin-of-lmg3425r030

器件型号:LMG3425R030

您好!

在数据表中、源极引脚是电源接地、而 GND 引脚是信号接地。 在布局中、我想知道源极引脚和 GND 引脚是否连接在芯片内部、或者我是否需要使用零欧姆电阻器将它们连接到外部? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您联系我们。 它在内部连接、您无需在外部连接它们。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。 我还有一个问题。 在 LMG3425R030的评估板中、VNEG 引脚的旁路电容器连接到电源接地。 我认为它应该连接到信号接地、因为 VDD 的接地也是信号接地。 是这样吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    任何一种方式都可以。 由于 GND 和源极引脚在内部连接、因此在电源接地引脚上连接 VNEG 的开尔文不会增加太多的额外电感。 由于元件和布线的放置、它连接到 EVM 中的电源接地端。 如果布局适合您、您可以将其连接到信号接地。

    此致、