This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54160:原理图审阅请求

Guru**** 2731945 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/961002/tps54160-schematic-review-request

器件型号:TPS54160

大家好、团队、

我的客户在启动时观察到输出电压振荡、尤其是在0°C 条件下。

请帮我解决问题。

请从 此处的内部链接中找到波形和原理图

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuki、

    我已经开始查看您的波形、我需要对每个波形进行一些澄清。

    这些波形标记为 PH (黄色)、EN (蓝色)和 SS (紫色)、但这些标签似乎与波形不对应。 例如、PH 不是开关波形、SS 永远不会上升到0V 以上。

    此外、包含 VIN 波形也会有所帮助。 如果可能、我希望看到 VIN、VOUT、PH 和 EN。

    您可以在论坛上回复、如果更方便、您可以直接通过 jarrigo@ti.com 与我联系。

    谢谢、Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuki、

    我没有听说过这一点。 如果您想跟进、请告诉我。

    谢谢、Jason