This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61165:SEPIC 配置-如何计算功率耗散和输出电压限制?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61165, TPS61500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/961676/tps61165-sepic-configuration---how-to-calculate-power-dissipation-and-output-voltage-limits

器件型号:TPS61165
主题中讨论的其他器件: TPS61500

考虑到 TPS61165*SEPIC*配置,计算功率耗散以及最大和最小输出电压的公式是什么?

输入电压介于12.5V 和13.6V 之间、输出电流为350mA、环境温度为40°C 我们可以设计电路的最大和最小输出电压是多少?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lenio:

    没有功率耗散公式。

    至于输出电压范围、建议根据您的设计参数使用 TPS61165 PSpice 模型进行仿真。

    基于 PSpice for TI、有一种简单快捷的仿真运行方法:

    1查找 TPS61165

    2右键单击器件并 选择"open reference design"

    3根据您的要求修改组件

    BR、

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS61165没有关于 SEPIC 操作的具体信息、但是一个类似的器件 TPS61500也有。 以下应用手册详细介绍了设计:

    TPS61165 PSpice 模型可能已针对 SEPIC 操作进行了优化、也可能尚未针对 SEPIC 操作进行优化。 我对电路进行仿真的尝试显示了不稳定的结果。 PSpice 的使用是对数学方法的良好验证。 如果被用作确定电路的唯一工具、这将成为一个漫长的试验和错误工作。