This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25505:提供 BQ25505 BMS 芯片电池保护

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25505, BQ24040, BQ24210, BQ25792, BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/961104/bq25505-bq25505-bms-chip-battery-protection-availability

器件型号:BQ25505
主题中讨论的其他器件: BQ24040BQ24210BQ25792BQ25798

您好!

我们为项目选择了 BQ25505RGR BMS 芯片。

计划将可充电电池(18650系列)用作 锂离子电池、将不可充电电池用作 锂亚硫酰氯(3.6V)电池。

 锂离子 可充电电池本身是否需要保护电路或 BMS 芯片(BQ25505)将负责电池保护?

请建议相应地选择 锂离子 可充电电池。

(计划用作 PCB 安装的电池类型)

此外、让我知道 BQ25505 BMS 芯片的最大太阳能功率是多少。

谢谢、

Rajan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajan、

    BQ25505 恒压(CV)充电 操作可防止电池过压、VSTOR 和 VBAT 之间的 PFET 可防止 过放电低于 ~2.2V 的固定电压。

    您可以使用任一电池类型、只需将 VBAT_OV 电阻器的锂离子电池电压更改为4.2V、或者将锂离子电池电压更改为3.6V。

    由于这是 一个仅升压充电器、输入电压必须始终低于输出电压、因此电池板的 MPP 应低于 VBAT_OV 设置(4.2V 或3.6V)。  此外、充电器的峰值电感器电流约为220mA、因此无需将电池板的输出电流高于该值。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的信息。

    如果太阳灯长期不可用、我是否可以将外部电源(5VDC)连接到 BMS 的太阳能输入点"VIN DC"(VIN 直流)、并使用串联二极管为可充电电池充电?

    哪种电池类型(锂亚硫酰氯3.6V/锂离子锰3V) 更适合不 可充电电池要求?  

    可充电电池哪种类型(锂离子/锂聚合物) 适合户外和长寿命的射频应用?

    谢谢、

    Rajan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajan、

    您无法将5V 直流输入连接到 VIN_DC、因为充电器只能将较低的电压升压至最终充电电压。  如果您希望使用5V 电源充电、则需要另一个电池充电器、其输出与 BQ25505 VBAT_SEC 引脚并联。  

    TI 不推荐使用电池。  从独立电压中、我建议对于3.0V 以上的不可充电电池提供3.6V 电压。

    大多数客户使用锂离子电池、但磷酸铁锂电池对于某些户外应用更可靠。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的建议、

    您能不能建议有关5V 直流输入的第二个电池充电器器件详细信息。

    是否可以将电压降至4V 并使用相同的 BMS BQ25505"VIN DC"引脚?

    但数据表中提到 了最大输入电压(DC)。 为5.1V。

    请查找接口方框图供您参考。

    谢谢、

    Rajan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rajan、

    电池充电器是仅升压型充电器、因此 VIN_DC 上的 MPP 电压必须低于 VBAT_OV。  如果 VBAT_OV 低于4V、则可以设置 VIN_DC =4V。

    如果您想添加5V 充电器、我建议使用 BQ24040等线性充电器。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的持续支持、

    如果太阳能不可用、并且次级可再充电电池已耗尽/电压低、BMS BQ25505是否启用主非可再充电电池'VB_PRI_ON'?

    它是否可用于任何其他提供太阳能和5V 输入的 BMS 芯片?

    谢谢你

    Rajan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajan、

    如果 VBAT_OK 电路由 VSTOR>1.9V 的电源感测 VBAT <VBAT_OK threshold, then VB_PRI_ON goes low to turn on its related PFET, regardless of VIN_DC applied or not.

    BQ24210是一款具有 MPP 功能的线性稳压器充电器。  它仅为降压、这意味着 VIN 必须大于 VBATREG。

    我们不会专门销售其他用于下部面板太阳能面板的充电器。  如果您的太阳能电池板的功率更高(Isc >>200mA)并且您的电池容量在同一范围内或者更高、那么您也许会考虑即将发布的 BQ25798、这是一个添加了 MPP 功能的 BQ25792。   

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    请分享 BMS BQ25505功能流程图吗?

    如果 SEC_BAT 不可用/完全耗尽、'VB_PRI_ON'引脚的状态是什么?

    谢谢、

    Rajan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajan、

    除数据表图12第14页之外、没有可用的流程图。  VBAT_OK =/VB_PRI_ON 之后的栅极驱动信号、其中/VB_SEC_ON 为反相版本。  如同一页所示、为了在中断前实现 make、两个信号之间存在轻微延迟。

    此致、
    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    由于 BMS 是升压充电器、请告诉我 BMS 的最小和最大输出电压是多少。

    我计划使用降压/升压转换器为我的应用获取3.3V 电压。

    谢谢、

    Rajan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajan、

    最小 VBAT_OV = VMPP+0.1V

    最大 VBAT_OV = 5.5V。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    使用 BQ25505 BMS 的电池容量(可充电和不可充电)是否存在任何限制。

    最大电池容量(Ah)为   PRI_BAT 和 SEC_BAT 支持 BQ25505 BMS。  

    根据数据表、BQ25505 BMS 支持510mW 太阳能(PIN)。 如果我使用小于200mW 的太阳能电池、会产生什么影响?

    哪种类型的太阳能电池板更适合 BMS? 我们选择了 Monocrystalline (Voc = 4.15V)。 没关系吗?

    请提供您的建议。

    谢谢、

    Rajan、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajan、

    没有嵌入式容量限制。  然而、实际上、最大输入功率为510mW、充电电流将较低、并且随着容量的增加、充满电的时间也会增加。  此外、VBAT_SEC 和 VSTOR 之间的 FET 电阻几乎为1欧姆、因此如果 VSTOR 上有负载从高容量电池中拉出大电流、则会产生较大的压降。

    输入功率仅为200mW,最大输出功率为200mW*效率。  最大充电电流为200mW*Efficiency /VBAT_SEC,其中 VBAT_SEC 在大部分充电周期内可能处于3.6-3.8V 之间,直到在4.2V 停止。  您可以从数据表效率曲线中获取 MPP 电压和电流的效率值。

    只要 VBAT_OV <VMPP=4.15*80%,我就不会看到任何问题。 Monocrystalline 很常用。

    此致、

    Jeff