This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:CMPIN 的发出

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/961212/bq25713-the-quetion-of-cmpin-pin

器件型号:BQ25713

大家好、我有  一个 CMPIN 问题、CMPIN 引脚的设置是否会影响 OTG 功能

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu、

      CMPIN 是可用的额外内部比较器的输入。 有2个可配置的内部逻辑阈值、输出将位于 CMPOUT 上。 正常运行不需要该引脚、如果未使用 CMPIN、则应将其接地。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar,

    感谢您的回复。我有其他请求、REGN LDO 的机制是什么、它的输入电压是电池吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu、

      REGN 是 LDO 的输出、其输入为输入电源或 VSYS。 它用于驱动开关 FET 以及 BATPRESZ 上拉轨。 我建议您更详细地查看数据表、因为这里有很多信息。