请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5122 我的问题是关于 LM5122同步升压控制器。
Q1)如果我有外部 Vcc 电源、则意味着我无需 Vin 引脚来启动或为 VCC 稳压器提供电压。 那么、在这种情况下、是否可以通过将 Vin 引脚直接连接到 Vcc 引脚来使用该 Vin 引脚。
或者、该 Vin 引脚仍需要连接到输入电容器以实现 IC 功能?
Q2)我的 VINPUT 最大值为60V、但在数据表中指定了 IC 最大输入电压:65V、绝对最大额定值为75V。 如果任何输入电压瞬态大于65V 但不超过75V,该 IC 会发生什么情况,它将会损坏或发生故障??