This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:LM5122设计注意事项

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/962466/lm5122-lm5122-design-consideration

器件型号:LM5122

您好,  

对于 LM5122、客户有两个问题。

如果我有外部 Vcc 电源、那么我不使用 Vin 来启动或为 VCC 稳压器提供电压。  那么、在这种情况下、是否可以通过将 Vin 直接连接到 Vcc 来使用该 Vin 引脚。 或者、该 Vin 引脚仍需要连接到输入电容器以实现 IC 功能?

 2.我的应用 Vinput max 为60V,但在数据表中指定了最大输入电压:65V。 在任何 Vin 瞬态情况下、只有5V 裕量仍然正常或不正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我 Aaron、

    感谢您提出问题并在设计中考虑使用 LM5122。

    1.在将为 IC 提供外部电压且 VIN 引脚未连接到电源电路的输入电压轨的情况下,可以将 VCC 和 VIN 连接在一起。 请勿超过 VCC 引脚的绝对最大额定电压。

    2.这是客户需要决定的问题,即5V 裕度是否足以满足应用需求。 从 IC 的角度来看、如果绝对最大额定电压超过器件、则可能会损坏。 如果应用的输入电压最大值为60V、则在60V 下运行时不会出现问题。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    Garrett