请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM317 LM317EMP 的 ESD 额定电压为3000V。 对于5usec、MIL-STD-461 CS106测试大约为400V sinx/x。 人体放电模式在不到500纳秒内快速衰减。 CS106在5usec 时的人体放电模式大于10倍。 我是否需要包含某种抑制器件、或者 LM317EMP 是否能够承受测试?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
LM317EMP 的 ESD 额定电压为3000V。 对于5usec、MIL-STD-461 CS106测试大约为400V sinx/x。 人体放电模式在不到500纳秒内快速衰减。 CS106在5usec 时的人体放电模式大于10倍。 我是否需要包含某种抑制器件、或者 LM317EMP 是否能够承受测试?
Mark、您好!
我不确定您之前是否看到过我对您的其他请求的回复。 我的设计采用了 CS106、我不会依赖 HBM 测试数据在 CS106上为您提供保护。 如您所述、CS106要求的焦耳值高于数据表中的值。 因此、如果您在没有抑制器件的 CS106应用中使用该器件、则您将在数据表之外运行。 我们的端部没有可用的测试数据来根据 CS106瞬态要求验证该组件、因此您必须自行执行该测试。
谢谢、
斯蒂芬