This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:将来自 BQ IC 的库仑计数器 ADC 读数(以微伏为单位)转换为 Ah IN 和 Ah OUT。

Guru**** 2554900 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ78350-R1A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/962623/bq76940-convert-the-coulomb-counter-adc-reading-in-micro-volts-from-bq-ic-to-ah-in-and-ah-out

器件型号:BQ76940
主题中讨论的其他器件: BQ78350-R1A

库仑计数=((long)((Registers.CCByte.CC_HI << 8)+(Registers.CCByte.CC_LO)* 8.44)-库仑计数_offset_at_start;

从寄存器获取 CC 值(以微伏为单位)后、我如何将其转换为 Ah (安培小时)计数。

BQ 每250ms 更新一次寄存器内容。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishal、

    我认为下面的主题可能有助于回答您的问题。  

    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/780377

    如果您的目标是计算 SOC、那么如果您还没有监测算法方面的经验、这可能是一项挑战。 您可能需要查看 BQ78350-R1A 配套监测计(直接与 BQ76940搭配使用)、它报告 SOC 并包含许多其他保护功能。

    此致、

    Matt