Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQ78350-R1A, BQ34110, BQ34Z100-G1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ78350-R1A 主题中讨论的其他器件:BQ76952、
TI 专家、
BQ78350-R1A 是否可与 bq76952搭配使用?
2.如果 BQ78350-R1A 与 bq76952配合使用、保护操作是否基于 BQ78350-R1A 或 bq76952的参数?
如果 BQ78350-R1A 与 bq76952配合使用、客户需要添加 RS485、我们需要添加 MCU 和 RS485芯片吗?
从数据表中可以看出、添加 BQ78350-R1A 仅增加了电量监测计功能。 对于与 bq76952搭配使用的电量监测计芯片、是否有更好的建议?