This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27201:与 UCC27201类似;高侧开关具有100%占空比、无需电容自举

Guru**** 2501155 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/962137/ucc27201-similar-like-ucc27201-with-100-duty-cycle-for-high-side-switch-and-no-need-cap-bootstrap

器件型号:UCC27201

大家好、

您是否有任何类似于 UCC27201的半桥栅极、但可以实现高侧开关的100%占空比、但不需要电容自举?

谢谢~

此致、

他在说

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    换言之、

    您是否有半桥栅极驱动器可以实现高侧 MOS 的100%占空比? 低侧 MOS 的占空比为0%?

    谢谢~

    此致

    Xing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Xing、

    我已向您发送一封电子邮件、我们将在邮件中跟进您的情况。

    同时、我将把这个线程标记为"已解析"。

    此致、

    -Mamadou