This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63802:TPS63802:是否可以使用220nH 电感器?

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/959705/tps63802-tps63802-is-it-possible-to-use-220nh-inductor

器件型号:TPS63802

你(们)好

我们的客户希望使用220nH 电感器。

没有问题吗?

另一个问题。

最小值的可能范围是多少 和最大 电感值?

请告诉我。

此致、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    我们建议将电感值从0.37uH-0.57uH

    因此、我不建议220nH。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqiu、

    谢谢一百万。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqiu、

    您是否可以为该器件提供任何可能为200nH 的可更换器件?

    我正在等待您的回复。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    200nH 对于我们的器件至关重要。 我想知道您为什么更喜欢它吗?

    我可以帮助检查、但据我所知、没有器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    我想你早就已经解决了这个问题。 如果没有、只需在下面回复即可。 谢谢!