主题中讨论的其他器件:TINA-TI
我尝试测量升压 DC-DC 转换器的传导噪声测试。 我绘制了一个 LISN、但它不像它应该的那样工作。 它是否正确完成? LISN 上的电感可能过大。 转换器无法启动。 VIN=12V VOUT=24V 开关频率800kHz。 在没有 LISN.e2e.ti.com/.../materials1.7z 的情况下模型可以正常工作
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Alex:
我们似乎没有任何有关使用 TINA-TI 进行 EMI 分析的最新文档。 不过、我们建议我们进行标准瞬态仿真、然后获取稳态波形的 FFT 来研究 EMI 电平。 之后、您可以使用分析->傅里叶级数来计算和绘制 FFT、以确保频率设置为与开关频率完全相等、并且采样时间在达到稳定状态后。 原始仿真似乎难以达到稳定状态、因此需要先解决这一问题。
谢谢、
Richard
是的、我知道在仿真过程中未实现稳定状态(stady-state)、我尝试对标准网络等效项(LISN)建模、但根据仿真结果、直流/直流不会从 LISN 开始。 我想原因是 LISN 的高电感。 LISN 电抗过大。 您能否告诉我如何测试直流/直流转换器的传导干扰? 我是否正确理解直流/直流转换频率下的电抗 LISN 为 XL = 2 * PI * f * L -> XL = 2 * 3.14 * 800 * 10 ^ 3 * 10 * 10 ^(- 6)= 50 Ω? μH CISPR 25标准的800kHz 转换频率、LISN 电感- 2x5 μ H。
例如、如何测试功能强大的转换器是否符合传导干扰的要求? 例如 、这里是 www.ti.com/.../TIDA-01168