This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62569A:TLV62569AP 未加密模型

Guru**** 2520620 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TLV62569A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/909887/tlv62569a-tlv62569ap-unencrypted-model

器件型号:TLV62569A
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

我想知道 是否为 TLV62569AP 提供了未加密模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kayleigh、

    请参阅随附的 TLV62569AP 未加密模型。

    此致、

    Excel

    e2e.ti.com/.../TLV62569AP_5F00_TRANS.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我尝试将该文件作为宏添加到 TINA-TI 时、该文件出错。 我已附上我收到的错误的屏幕截图。 此外、当我使用您提供的文件将其导入到宏中时、它会在模型上显示一个不同的器件型号、这是奇怪的。 如果您可以提供具有此固定文件的其他文件、或者提供修复所提供模型的说明、我会很感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kayleigh、

    您可以在将 SPICE 模型导入 TINA 或下面的视频指令时使用随附的文件。

    此致、

    Excel

    www.youtube.com/watch

    e2e.ti.com/.../Importing-a-SPICE-NetList-into-TINA9_2D00_TI_5F00_slva527.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我按照指示检查该文件是否与 TINA 兼容、并得到此错误。 文件阻止将其导入 TINA 时出现问题。 是否可以提供没有此错误的文件版本?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kayleigh、

    对迟交的答复表示歉意。

    我觉得这个特定的模型不能支持 TINA。 遗憾的是、我们仍然需要请求建模团队生成 TLV62569A 的 TINA 模型、该模型至少需要4到6周的时间。 WEBENCH 可以为您的仿真提供支持吗?

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kayleigh、

    我们能够修改 TI-TINA 中的模型工作。 请参阅随附的文件以供参考。

    此致、

    Excel

    e2e.ti.com/.../TLV62569AP_5F00_TRANS_5F00_updated.zip