This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 18650和 CR123的电量监测计

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/960177/fuel-gauge-for-18650-and-cr123

主题中讨论的其他器件:BQ35100

您好!

在某些情况下、电筒等产品可以设计为在电池盒中安装一对 CR48 (主电池)或一对18650 (辅助电池)。

是否有办法配置单个电量监测计以同时使用这两个选项?

谢谢、

Jeremy。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeremey、

    您需要告诉电量监测计它使用哪一个电池、我们的一些电量监测计可配置为包含2个不同的配置文件、但必须向监测计指明要使用哪一个。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    我似乎找不到一个可以同时处理主电池和辅助电池的电池-您能建议器件型号吗?

    谢谢、

    Jeremy。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeremy、

    我所指的电量监测计仅适用于辅助电池、很抱歉造成误解。 我们拥有的唯一一个主要电池电量监测计是 bq35100、它可以配置为累积模式以使用多种电池化学物质、但 MCU 必须做更多的工作才能根据经过的电量计算剩余电量。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeremy、

    没问题! 但愿这对您有所帮助。

    此致、

    Wyatt Keller