我在低电流设计中使用 TPS62745、并且我经常会获得较大(>5mA)的电流尖峰。 随着负载的增加、尖峰的周期看起来会缩短。 此外、在多个单元中、周期也会发生变化。 我怀疑 TPS62745有问题、因为电路在任何下行电路(仅电源子系统)之前断开、我仍然可以观察到这些尖峰。 
有人对可能发生的情况有任何想法??
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
电池是您的典型现成9V 碱性电池
我将使用 Keysight N6705B 直流电源分析仪的示波器功能
不确定“几个周期”是什么意思,这些尖峰是假随机的, 我有一个简短的视频 :e2e.ti.com/.../IMG_5F00_0796.mov
Ken、
这是在极轻负载运行期间 SW 上的预期开关信号、您将看到与这些脉冲中的每一个相关的电流尖峰。 如果可能、我建议使用类似的示波器分辨率(500ns/div)捕获电流尖峰、以确认电流尖峰仅在 SW 脉冲期间发生。
我还希望、如果您使用交流耦合迹线以~10mV/div 分辨率捕获输出电压、您将看到与该 SW 脉冲相对应的更明确的电压纹波。
这种偶尔出现的开关脉冲需要保持输出电压稳定、电流尖峰是开关期间电感器的 di/dt 和随后的输出电容器的 dv/dt 产生的。
此致、
-Matt
Ken、
这是我希望看到的行为。 尽管如此、我怀疑后续 SW 脉冲"缺失"、因为相对于低频 Vout 纹波的高频率 SW 脉冲存在示波器混叠。
根据上面的 SW 波形、您可以按以下公式计算预期的电感器纹波电流:
ILPEAK = TON *(Vin-Vout)/L = 300ns *(6V-3.3V)/4.7uH = 172mA
注意:根据波形中的峰值 SW 电压、我为 Vin 使用了6V 电压。
考虑到~15ms 和~0.8us SW 开关周期、您可以使用以下公式近似计算平均电流消耗:
Iavg = 172mA / 2 * 0.8us / 15ms =~5uA
注意:对于 Vin = 9V、您可以预期看到更高的 ILpeak、但这将被 SW 脉冲之间更长的周期(即~15ms ->~30ms)所抵消。
通常、输入电容应"吸收"这些电流尖峰。 在第二代设计中、输入电容器是否可能已减小?
此设计版本中是否有任何其他更改?
增加输入电容器应该减少电池上出现的任何电流尖峰的幅度。
或者、您也可以尝试增大电感器值、因为这将减小每个开关周期上生成的峰值电流。
谢谢、
-Matt
Ken、
您是否有任何可以测试的第1代电路板?
考虑到这些设计之间的总体相似性、我很惊讶您没有看到类似的电流尖峰。
或者、这可能是一个长射、但您是否尝试过短接 L203 (在第1代设计中不存在)以查看这是否会有所改善?
您的实验结果大多与我的预期一致。
较大的输入电容将"吸收"更多的高频电流、因此会缓冲电池。 而增加输出电容将延长开关脉冲之间的时间。
此致、
-Matt
这是我与项目经理讨论的可能性。 遗憾的是、第1代是在几年前、我不知道 CM 上是否有制造商替代产品。 我怀疑电容器中可能存在差异、可能是 ESR、这可能是根本原因。 但是、我可以找到的器件制造商/MPN 中的 BOM 没有变化。
由于我实际上是 Covid 的 WFH、因此在两代产品之间交换 IC 的能力有限、 我将与 PM 讨论、看看这是否是进入办公室实验室并尝试的原因。