This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61222:用于适当电压调节的最小输出电流

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61222

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/961748/tps61222-minimum-output-current-for-proper-voltage-regulation

器件型号:TPS61222

您好!

我计划在 需要5V 电压轨且功耗极低的能量收集应用中使用 TPS61222。  5V 电源轨将用于驱动输入为~5V 的基于 CMOS 的模拟开关。  此类器件使用的电流不恒定、可能会悬停在接近几 nA 的位置。

我之所以选择 TPS61222、是因为它具有极低的 IQ。  我的问题是、它是否能够在几乎无负载的情况下提供5V 稳压输出。

Chundra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chundra:

    如果没有负载、转换器将以 PFM 运行。 Vout 将比目标大一点。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqui、

    请您澄清 PFM 代表什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqui、

    我想使用 TPS610997而不是 TPS61222。  您能否确认这是否是更适合我的应用的器件?  此外、我最终发现 PFM =脉冲频率调制。

     TPS610997数据表的第7.5节提到、在 PFM 模式调节中、通常会产生5.15V 电压而不是5.00V 电压。  但是、我在数据表中找不到任何明确声明转换器在空载情况下保持稳定的位置。  您能否确认情况确实如此、或者是否允许放气电流?  如果需要、最小放气电流值是多少?

    Chundra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chundra:

    很抱歉、我没有清楚解释。 是的、PFM 是脉冲频率调制。 这是一种节能模式、可在轻负载时提高效率。 并且可以在大多数器件中停止反向电流。

    无论有无负载、该器件均可保持稳定。 唯一的区别是它调节 PFM 中的 Vout、使其比正常 PWM 高得多。  

    我没有明确的数字说明何时进入 PFM、因为它与输入电压、输出电压、电感和其他因素有关。 (通常情况下、PFM 模式下的工作电流小于10mA、PWM 模式下的工作电流大于100mA。 仅供您参考的一些典型情况。)