主题中讨论的其他器件: LM5066、 LM5066I
尊敬的支持:
我想在锁存电流限制器应用中使用 TPS2482、该应用需要总线欠压和过压保护。
该器件通过为 EN 引脚使用分压器提供欠压保护、但不提供过压保护。
我想知道警报引脚和警报功能是否能够 通过简单地连接警报引脚和 EN 引脚来在总线上提供过压保护。
我将使用警报功能进行总线电压监控、并通过 I2C 定义已编程的总线电压阈值。
由于 ALERT 是一个开漏引脚,当达到总线电压阈值时它会变为低电平,并且它会将 EN 引脚下拉至 GND,这将导致 输出关断。
标称总线电压:28V
欠压条件:25V、结果 R_EN1 = 190kOHM 且 R_EN2 = 10kOhm
过压条件:34V。
您对此方法有何看法? 可行吗?
你有其他建议吗?
P.S. 设计中必须使用 I2C。
提前感谢您!
您好!
阿尔帕