This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62136:为每个引脚提供 ESD 保护

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TVS1400, TPD2E007

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/960051/tps62136-esd-protection-for-each-pin

器件型号:TPS62136
主题中讨论的其他器件:TVS1400TPD2E007

我们的客户正在考虑为 TPS621361放置齐纳二极管和电阻器、以实现 ESD 保护。 我希望您回答以下问题。

1.将齐纳二极管或 TVS 二极管放置在每个引脚附近是否存在任何操作问题、例如 VOS 引脚?

2.我们还考虑在下图的红色圆圈中插入一个电阻器、以保护 VOS 引脚的 ESD。 如果使用此方法、是否存在任何操作问题?

此致、
是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Y.Ottey、

    电路图上传失败。 请重新上传。

    Amod 将很快回复您。

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Lishuang

    感谢你的答复。

    我重新上传了原理图。

    此致、

    是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、Ottey、

    不建议在 VOS 和 Vout 之间使用电阻器、因为它可能会干扰内部控制环路并可能导致调节问题。 为了获得有关 ESD 保护的详细帮助、我将这些问题转交给合适的团队。

    谢谢、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amod、

    感谢你的答复。

    我在第一个帖子中发送的第一个问题回答如下:
    “为了获得有关 ESD 保护的详细帮助,我将这些问题提交给合适的团队。”

    如上所述、ESD 保护 IC 团队已确认这一点是否可以?
    我收到了我们客户的请求、要求他们尽早回复。
    因此,请你尽快答复为荷。

    此致、

    是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、Ottey、

    是此帖子已重定向至正确的团队、并将对此作出响应。

    谢谢、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Y.Ottey、

    我很高兴得到帮助来回答您的问题。

    1. 在引脚上连接 ESD 保护 IC 时、应考虑两个参数:输入电容和泄漏电流。 由于这是用于电力而不是高速数据线路、因此电容对您来说不应太重要。 但是、泄漏电流可能会影响您的用例。 我们的大多数器件仅有几纳安的泄漏电流、但仍需考虑这一点。 这 是一篇文章 、介绍了保护二极管的两种模式。  
    2. 我们不建议将我们的器件与电阻器耦合。 如果您需要更多保护、我建议您选择具有较低钳位电压的器件。  

    对于输出引脚、我会考虑使用 TVS1400或 TPD2E007、因为最大输出电压为12V  

    如果您需要对此进行任何澄清或有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    Matt Smith