Other Parts Discussed in Thread: TPS2663
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2663 大家好、
我有4S 电池应用。 对于欠压保护、我想使用锁存欠压保护。 我需要在11V 以下通过锁存关断器件。
TPS2663能做到吗? 我想在锁存模式下使用它、直到我取出电池。
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.