This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3630A:我们是否可以 Flaot 引脚 SEL?。

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3630A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/961414/lm3630a-can-we-flaot-pin-sel

器件型号:LM3630A

尊敬的先生

我使用 LM3630A 来驱动 LCD 波灯。

但我有一个问题、由于我们的 PCB 制造商能力、我们无法连接 C2线接地、因此可以使 C2线闪烁。

如果 C2线旋转、会产生什么影响。 以及应将其视为从 器件地址的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kamlesh、

    建议将 SEL 接地或 VIN、而不是悬空、因为该引脚决定了 I2C 通信地址。

    BR、

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    dera Robin

    感谢您的回复。

    BR

    Kamlesh Patel