This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61222:短路时具有闩锁保护功能的直流/直流转换器

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54J060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/960835/tps61222-dcdc-with-the-latch-protection-at-short-circuit

器件型号:TPS61222
主题中讨论的其他器件:TPS54J060TPS22951

大家好、团队、

现在、我的客户正在搜索具有过流(Vo 短接至 GND)闩锁保护的降压直流/直流器件。

IC 要求的规格为:

VIN 范围=最大6V, 可编程 VO= 2.4~3.3V,Iomax=50mA

您是否有任何推荐器件?

此致、

H、Someno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Semeno:

    我认为您选择了错误的器件。 我将把这个职位转给合适的团队。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hidekazu、您好!

    似乎没有具有锁存 过 流保护的低电压降压转换器。

    峰值电流限制保护是否足以满足您的应用需求?

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    否、 客户正在搜索在 VOUT 发生短路时具有闭锁操作的低功耗 DCDC。

    是否有任何良好的外部电路应用来添加类似的功能?

    此致、

    H.Someno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hidekazu、您好!

    在短路情况下、很难添加外部电路来支持闭锁功能、因为它需要同时监控到信号(Vout 和 Iout)以避免任何误触发。  

    您 可以考虑使用具有闭锁电流限制保护功能的中输入电压降压转换器(例如 TPS54J060、6A)。 另一种可能的选择是在低电压降压转换器之后添加一个负载开关、用作电流限制保护。 您可以查看 TPS22951 (请参阅以下说明)是否适合客户应用。

    此致、

    Excel