This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG5200EVM-02:即使没有输入信号、也能在低输出电流和电流脉冲下实现低效率

Guru**** 675280 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG5200EVM-02
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/961291/lmg5200evm-02-low-efficiency-at-low-iout-and-current-pulses-even-without-input-signal

器件型号:LMG5200EVM-02

大家好、团队、

我有2个问题:

1) 1)在以下条件下、效率是否可以达到45%:
VIN = 48V;Vout = 5V;Iout = 0.5A;Fsw = 2.5MHz?

测得的输入功率为5.5W
输出功率:0.5A x 5V = 2.5W

因此、3W 的功率损耗大于输出功率...

请参阅以下在 LMG5200EVM-02上测得的效率图:

是否预计在低输出电流下会出现这种糟糕的效率? 您能解释一下原因吗?

TP9 和 TP1以及开关节点上获取的控制信号也是如此

2) 2)输入电流峰值高达5A、在 HI 和 LI 上没有任何控制信号:

您能解释一下这些峰值的来源吗?

是否有机会删除它们?

谢谢、此致、

Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    感谢您联系我们。 在低电流和低功耗运行条件下、开关损耗和输出电容损耗将占主导地位、尤其是在2.5MHz 的高开关频率下。 在这种情况下、我们确实希望效率会更低。

    从第一个波形中、我们可以看到低侧由于低负载电流而硬开关。 要尝试的一件事是使用低负载电流增大 R14的值、以增加低侧信号的死区时间。 这样、开关节点电压可通过负载电流放电、损耗应降低。

    对于第二个波形、是否处于 HI 和 LI 信号均为低电平的情况? 客户能否同时捕获开关节点电压和电感器电流?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好、Yichi、

    关于第二个波形:电流脉冲在以下条件下可见:

    • 48V + 5V 关闭
    • 48V + 5V +两个控制输入均开路
    • 48V + 5V +两个控制输入均为低电平

    下图显示了开关节点电压和线圈电流。

    通道3是开关节点电压、通道2是线圈电流、通道4是48V 电源的电流。

    此致、

    Julian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Julian、

    目前我没有好的答案。 在所有这三个条件下、GaN FET 应关闭、并且不应存在电流消耗。 此外、从开关节点波形来看、似乎没有 FET 导通的迹象。  

    您能否探测 VIN (TP1和 TP7)以查看您可以找到的任何内容?

    此致、