This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65131:需要推荐器件的输出电压可高达正20V 和负18V

Guru**** 2398695 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65131

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/961390/tps65131-need-recommend-a-device-could-output-voltage-up-to-positive-20v-and-negative-18v

器件型号:TPS65131

您好专家、

我的客户使用 了 LT8582、我建议他使用 TPS65131替换它。 客户希望器件的输出电压可高达正20V 和负18V。 (TPS65131只能输出 正15V 和负15V)。 您能否推荐合适的器件? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiandong、

    我搜索了 TI.com、但不幸的是、我们没有能够输出20V/-18V 的分离轨(+/-输出轨)转换器。 TPS65131是我发现的具有+/-15V 的最高电压分离轨转换器。

    此致、

    辽卡特