This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1A:并联电池块

Guru**** 2611385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/959462/bq78350-r1a-battery-blocks-in-parallel

器件型号:BQ78350-R1A
主题中讨论的其他器件:BQ78350

大家好、我在使用 BQ769x0和 BQ78350时、我得到了有关并联四个电池组的问题、每个电池组都具有工业 BMS 电路。

当其中一个电池组因 BMS (BQ78350)关闭而开始发生故障、然后另一个电池组继续工作时、系统将如何处理。 并开始为另一个电池充电。 连接额外的电池后、我们将获得该电池的极电荷电流(来自其他三个电池)。 我假设 BQ78350会关断过充电电流、这是正确的吗?

例如、当出现一个故障时、我们能否关闭其他三个偏置电源 、例如连接所有四个电池的 PRES 信号以切换并通过 DSG 输出在电池组之间进行一些总线控制来控制该信号?

是否已使用这些 BQ 器件并联放置了 bateris? 如果是这种情况、是否有书面记录? 或者、TI 是否有其他器件采用这种电池拓扑?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rens:

    您是否有您在此处描述的系统的电路或方框图?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    下面您将看到我想采用的设置类型的方框图。

    因此、如果四个电池组中的一个已关闭、则 PRES 信号将变为高电平。 通过双向连接(隔离式)在 parrallel 中对所有 tje PRES 信号进行网划分、其他三个信号也将被关闭。

    如果随后连接充电器并通过 SMBus 控制控制来自 PRES 信号切换单元的 GPIOpin、此时该单元将再次生效、电池将充电。

    重新分级
    RENS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rens:

    这看起来在理论上应该起作用。 我们没有此类拓扑的任何文档或测试结果。 需要记住的一点是、当第一个电池组关闭时、其他电池组需要向负载驱动更高的电流、直到它们也关闭、因此在选择电流保护阈值时可能需要记住一点。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢您对此做出的响应。 我要尝试的主要方法是、当四个电池组中的一个电池组关闭时、另三个电池组也通过 PRES 信号关闭、这将防止电池在再次打开时出现很大的电压差异、以及一个或多个更强的电池组 向其他人提供极高的电流。

    此致

    RENS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RENS、

    这听起来是一个很好的计划。 希望您能够及时关闭所有电池组、这样就不会有一段时间需要单个电池组提供所有电流。

    Matt