This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:电源管理论坛

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915, BQ24610, CSD13381F4, BQ76920, BQ78350-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/958997/bq77915-power-management-forum

器件型号:BQ77915
主题中讨论的其他器件: BQ24610CSD13381F4BQ76920BQ78350-R1

大家好、
我正在为3*4.2V 锂离子电池组寻找12V BMS。
该器件必须包含过充电保护和过放电保护以及以下特性
串联电池节数3.
电池平衡
欠压保护
过压保护
独立器件将更加明显。
因此、我将芯片 BQ77915作为一个很好的解决方案。
我们使用 BQ24610电池充电器 IC 为电池组充电。
降压转换器将我的输入转换为12.6V、以便为电池组充电。

我相信 PACK+和 PACK-适用于负载和充电器。 那么、我能否将其连接到标记为电池组的充电器 IC BQ24610的输出?

我是否可以将负载连接到 BQ77615 (PACK+&PACK-电池组连接到相同的点)、并禁用充电器 IC 与标记为系统的负载之间的备用电源路径?
我们在充电时不需要系统工作、这就是我们要禁用负载的备用电源路径的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shibin、

    是的、BQ77915将位于圆圈内的"电池组"内、以保护电池免受所选条件的影响。  只要情况正常、电流就可以根据需要流入或流出电池组。  充电器和负载应在其能力范围内使用电池、因此在正常运行时 BQ77915不会开启。

    有关连接器件的选项、请参阅 BQ24610数据表。  图24删除了电源路径、以便电池和负载都可以在同一个点连接。  但是、这不会阻止负载在充电时运行。  如果您对 BQ24610电路的选项有具体问题、您可以在该器件上专门发帖、以便提醒该器件的最佳专家。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好
    感谢你的答复
    您的回复非常有帮助。
    我还有一些疑问。
    1) 1) OCD1/2的重要性是什么
    2) 2) CCFG 的重要性是什么? 对于3节电池组、它的状态应该是什么?
    3) 3) PRES 引脚必须通过电阻器 R2上拉为高电平才能正常运行。
      现在考虑这一点、我的充电器未连接电池组已连接、负载已关闭。 我的系统是否会进入休眠模式? 如果是、它将如何退出休眠模式?
    R2电阻器的值应该是多少?
    4) 4) 如果我想使用 MOSFET 进行外部电池平衡、您可以建议使用 MOSFET 吗?
    5) 5)在用于外部电池平衡的外部 MOSFET 的端子上连接的 RCB 的值应该是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    等待你的回复!!!!!!!!! 。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shibin、

    OCD1和 OCD2作为不同的保护级别提供。  例如、如果您的系统可以持续1A 的时间1秒、但2A 的电流应该只能持续500ms。  您可以选择阈值和延迟来提供分步保护。  考虑它是否必须在条件下提供保护、或者是否必须在条件下正常运行并适当选择限制。  请注意、-00版本对 OCD1和 OCD2具有相同的限制、因为该应用不需要该功能。

    2. CCFG 选择监控的管脚数量。  如果您连接5个电池并将 CCFG 设置为3、则不会监控前2个电池、这会很糟糕。  如果将 CCFG 设置为5节电池并连接3、则顶部2节电池始终为 UV。  请参阅《电气特性》中的《BQ76915数据表》CCFG 部分和《配置 3节、4节或5节模式》

    3.如果使用 PRES 引脚进入休眠模式,则所有系统组件(充电器、负载)都需要适当地控制 PRES,或者部件将进入休眠模式。  如果您不需要休眠模式、则可以在系统中将 PRES 连接至高电平。   R2在数据表中也称为 RHIB、建议使用10k。

    在 MOSFET 中、您有许多平衡选择、但您可能希望选择一个定义了 RDSON 的 MOSFET、其电压为电池电压的一半、您将在该 MOSFET 中开始平衡。  如果您要在3.6V 进行平衡、则需要一个定义为1.8V Vgs 的电压。  您可能会看到 CSD13381F4或类似器件。  VDS 不需要远高于您的电池电压、但允许瞬变、使用齐纳二极管保护 Vgs。  允许足够的电流裕度并根据需要提供冷却。  您最喜欢的分销商或 MOSFET 供应商可能有很好的选择表。

    5. BQ77915设计用于实现高内部平衡电流(请参阅限制),因此您可能不需要外部平衡。 内部平衡可实现更简单的电路、同时减少空间和元件数量。  您可以选择外部平衡以实现更好的输入滤波或更高的电流。  考虑电池中的泄漏差异以及系统必须平衡多长时间、因为它在充电期间保持平衡且高于指定的启动电压阈值。  电阻器和平衡电流是根据您的电池、系统设计和工作场景确定的设计决策。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的答复

    很抱歉再次打扰你。

    我认为 BQ76920将更适合我的应用。

    我已经阅读了它的数据表。

    但我对它有一些疑问。

    1) 1) REGOUT 为外部控制器的3.3V OUT、在芯片的常见问题解答文档中、它表示外部 LDO 也将在运输模式或故障条件下被禁用。 芯片需要通过 I2C 从外部控制器发出命令才能从运输模式唤醒。 我认为我读错了。  即使芯片处于运输模式或处于故障状态、外部 LDO 也能正常工作。

    2) 2)能否使用3.2或3.6 v 电池代替4.2 v 电池。 如果是、如何将其平衡至所需的电池电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shibin、

    我看到您也有 BQ76920帖子、但这2个问题似乎是 BQ76920问题。

    1、REGOUT 在故障期间保持导通。  如果控制器将器件发送至运输模式或电池电量耗尽至 VSHUT 电平、REGOUT 将关闭。  

    2.是的、您应该能够将3.2V 电池与 BQ76920配合使用。  为 OV 和 UV 限值选择适当的阈值。  电池平衡由 MCU (主机或控制器)根据其电压读数进行控制。  请注意、MCU 完全控制平衡、必须将其关闭和打开。  BQ78350-R1仅在充电期间实现平衡、您可以选择何时进行平衡。  例如、如果需要、您可以在空闲期间进行平衡、以便每个充电周期具有更多的平衡时间。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉重复此操作。

    在方框图(数据表 BQ76920的第10页)中、有一个来自 VSTUP/POR 块的外部 LDO 控制信号。

    从运输模式唤醒需要来自控制 器的命令、如果由于 REGOUT 正在为外部 MCU 供电、因此在运输模式下禁用 REGOUT、我们如何才能执行此操作。

    或者、如果 控制器未通电、如何通过 I2C 从运输模式唤醒。

    2) 2)您能否为同一系统推荐二级保护芯片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shibin、

    本主题已从 BQ77915移至此处、我将关闭此主题。   请参阅 https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/960046