Vout 不是一个固定值,它有一个56KHZ 150+mV 纹波。与这个:一样
我发现此纹波信号跟随 PWM 信号,PWM 信号不是连续信号,它大约为56KHZ 打开和关闭。导致 VOUT 具有56KHZ 150mV 纹波。
,为什么 PWM 信号的频率为56KHZ?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我从原理图中看到 VOUTS+和 VOUTS-的反馈来自原理图之外的信号、这些信号名为:
MEM_VDD_0V85_VSENSE_GPU_P 和 MEM_VDD_0V85_VSENSE_GPU_N。
当电阻器 R494和 R495未连接时、MEM_VDD_0V85_VSENSE_GPU_P 和 MEM_VDD_V085_VSENSE_GPU_N 如何连接到 MEM_VDD_0V85并接地?
56kHz 纹波很可能是由从 TPS544B20本地输出到电感器的电源路径信号的额外相位滞后引起的、并且在 MEM_VDD_0V85_VSENSE_GPU_P 处感测到的输出也会导致环路在56kHz 时变得不稳定。
如果您看一下输出电压波形、输出电压几乎会在所有 PWM 脉冲中下降、因为电感器的能量超过2.5us、然后一旦能量累积、开关停止、输出在没有开关的情况下会持续上升约8us、 然后重复该过程。 感应输出电压的电源路径为2.5-3us、以反映 PWM 脉冲中提供的能量、该滞后会导致 TPS544B20提供多余的能量、然后将其放电。
为了确认这一根本原因、我建议尝试:
1) 1)将 R492和 R493更改为49.9欧姆电阻(51欧姆电阻在可用或更便宜的情况下也适用)
2) 2)在 TPS544B20和 R492之间的 MEM_VDD_0V85至 MEM_VDD_0V85_VSENSE_P 之间添加一个33nF 电容器、以便从本地输出向感应输出电压线提供电容反馈、而不会出现现有 反馈路径造成的滞后。
如果可行、我们需要研究 MEM_VDD_0V85_VSENSE_GPU_P 和实际负载感应点之间存在多大的电阻、以便我们能够正确调整电容器的大小 、使其放置在 R494和 R495位置、因为 R494和 R495进入 MEM_VDD_0V85_VSENSE_EM_P 而不是 V85_VSENSE_V85_VDD_P_V85_VDD_V85_VSE_V85_VDD_V85_VSE_VDD_VDD_V85 R492不为局部感应电容提供远程感应电阻以作出反应。
或者、我们可以更新它们的布局、以便 R494和 R495连接到 MEM_VDD_0V85_VSENSE_P 和 MEM_VDD_0V85_VSENSE_N、而不是 MEM_VDD_0V85_V85_VSENSE_GPU_P 和 M492_VDD_0V85_VSENSE_N、以便在 R494和 R495处使用电容性电容器做出反应、从而在 R494和 R494处提供电容性反馈。