This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5163:降压转换器未进入 CCM、但 WEBENCH 和计算器工具显示应该进入 CCM

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/958833/lm5163-buck-converter-not-entering-ccm-although-webench-and-calc-tool-show-that-it-should

器件型号:LM5163

我正在努力使用降压转换器(42V -> 19V、70mA)。 我已经在 WEBENCH 工具中进行了计算、它给出了下面的建议电路。 因此、在300kHz 开关频率和70mA 负载下、电路应以 CCM 模式运行。 但它不会。 它以 DCM 运行、这不是我需要的。

我尝试将频率提高到500kHz、但它没有将模式更改为 CCM。  我应该从哪里开始查看?