请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ35100 我们使用锂亚硫酰氯电池并联超级电容器作为外部电池。 EOS 模式监测计是否适合此电池或其他监测计模式是否适合?
2.EOS 模式最大低功耗状态时间是否为255s、而不是用户 手册文档第5.3章中的监测计记录时间?
当电量监测计进入低功耗状态时、电量监测计将关闭、闪存将擦除。如何记录原始电池信息?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.