This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62585:最大负载电容

Guru**** 2382210 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62585
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/909507/tlv62585-maximum-load-capacitance

器件型号:TLV62585

您好!

在数据表中、  具有1uH 电感器的 TLV62585 DC/DC 转换器的建议输出电容为47uF。

我想使用具有5V 输入和3.8V 输出的此部件为 GSM 模块供电。 GSM 模块的输入端有一个电容( 470uF x 2)。 该电容基本上位于  TLV62585 器件的输出端..... 这是否会造成问题? 如果此部件不合适、请告知。

此致、

埃本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eben、

    您是否知道470uF 是哪种类型的电容器? 陶瓷还是电解? TLV62585与 GSM 模块的距离有多远?

    此致、

    埃本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的回复。  

    有2个470uF 并联电容器来处理 GSM 峰值电流。 这些电容器安装在非常靠近 GSM 模块的电源输入引脚的位置。 它们是聚合物电解电容器、低 ESR、... KEMET 器件型号 T520D477K006ATE030,数据表此处:  https://content.kemet.com/datasheets/KEM_T2076_T52X-530.pdf

     TLV62585与 GSM 的距离为30mm、因此非常接近。

    此致、

    埃本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eben、

    我根据以下 PCB 布线参数进行了波特图仿真、环路控制看起来稳定、相位裕度为78.96度。

    为了 进一步验证、我 建议在应用上进行实际的波特图测量、然后 检查相位裕度、该裕度应为=> 45度。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eben、

    如果您没有进一步的查询、我将关闭此主题。

    谢谢你。

    此致、

    Excel