This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754:TPS23754设计问题

Guru**** 2731945 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23754, TPS23756, TPS23730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/959664/tps23754-tps23754-design-problem

器件型号:TPS23754
主题中讨论的其他器件: TPS23756TPS23730

   我使用 TPS23754来设计 POE 功能板、隔离式输出 DC12V。

   由于我还需要中的 DC24V 适配器, 根据文档 slva306a,我选择选项2 。但是,在这种情况下,只有 DC33V+才能正常工作,out12V。  如果适配器=24V,则输出仅为8V..

  那么、如何更改我的设计以满足输出请求?

  感谢您 的 help.e2e.ti.com/.../SCHEMATIC1-_5F00_-1.pdf

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您需要使用具有 PPD 的 TPS23756或 TPS23730、以实现更低的导通电压。 请查看他们的参考设计和 EVM。

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师