主题中讨论的其他器件: BQ25601
您好!
我使用 bq27z561电量监测计 IC 来监控电池。 在少数情况下、我们观察到、从完全放电状态为电池充电时、电池容量仅达到96%。 但是、如果我们使用软件命令重置电量监测计、则容量会自行校正并达到100%
在正常情况下、当我们为电池充电20-30%时、容量每次都达到100%。
需要帮助了解导致此问题的电量监测计中的哪个参数设置不正确
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我使用 bq27z561电量监测计 IC 来监控电池。 在少数情况下、我们观察到、从完全放电状态为电池充电时、电池容量仅达到96%。 但是、如果我们使用软件命令重置电量监测计、则容量会自行校正并达到100%
在正常情况下、当我们为电池充电20-30%时、容量每次都达到100%。
需要帮助了解导致此问题的电量监测计中的哪个参数设置不正确
您好、Wyatt、
我不想在充满电后发出复位命令。 电量计应在充电完成后自动显示100%电量。 我们面临的问题是、当电池充电器显示电池已满时、电量监测计仅显示97%。 只有当我们从完全放电状态为电池充电时、才会发现此问题。 这意味着电量监测计配置存在一些问题。
供参考。 使用 BQ25601电池充电器 IC 为电池充电、当电流低于电池充电器中设置的收尾电流时、充电停止。
此致、
Jiju Chacko