This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65320-Q1:启动期间 LDO 输出过压

Guru**** 664280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65320-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/908947/tps65320-q1-ldo-output-overvoltage-during-startup

器件型号:TPS65320-Q1

大家好、

我的客户正在使用 TPS65320-Q1、发现一些电路板在大规模生产中启动期间可能偶尔会出现 LDO 输出过压问题。

输入:12V

降压输出:5V 3A  

LDO 输出:3.3V

Wavforms 如下所示。 蓝色-- 5V 降压输出,黄色-- 3.3V LDO 输出

在最坏的情况下、LDO 输出电压最高可达4.3V >>标称3.3V。

您能否评论可能导致 LDO 过压的原因? 非常感谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否要检查示波器探头接地。 如果没有接地平面、电路板中的接地位置很重要。 上电时、输入电容器电流很高、尤其是在 dv/dt 较高的情况下。 该电流会产生接地电压。

    请将接地探针连接 到非常靠近 器件接地引脚13的位置并进行测量吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否能够根据我的建议执行测量?  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Mahmoud、

    我已要求客户提供测量结果、稍后会更新。

    谢谢。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、杨

    我认为这个线程已解决、将关闭它。 如果问题未解决、请打开另一个主题。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Mahmoud、

    我没有收到客户的反馈。 我将进行检查。

    谢谢。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒!

    谢谢、Mahmoud