This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2066:有关使能引脚的另一个问题

Guru**** 671890 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2066, TPS2066C
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/908547/tps2066-one-more-question-about-enable-pins

器件型号:TPS2066

员工、

返回到 TPS2066使能引脚:

我们希望将该器件用作简单的欠压保护开关。 我们的外部电源是单节锂离子电池、可在3.0至4.2伏的电压范围内正常工作。 该电源连接到引脚2 (输入)、并与引脚3 (EN1)并联。 我们的想法是、只要电池电压高于2.7伏、电池电压就会传递到输出 OUT1。  

我们测试了三种不同的 TPS2066器件、但都表现出相同的行为:如果电池电压低于3.6伏、开关将关闭。 电池电压将增加到3.8伏以上后、开关将再次打开。

输出负载非常小、约为20mA、连接的电容器仅为10uF。 输出负载主要是3.3V LDO 和其后面的微控制器、但即使我们将微控制器置于永久复位状态(因此仅出现直流电流)、行为仍然是相同的...

我们有什么问题?

谢谢、此致、

乌尔夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    tps2066的工作电压范围为2.7V 至5.5V。

    电压是引脚电压而不是电池电压。

    2.确保 EN 引脚电压高于2V。

    3.如果仍然不能正常工作,请使用电源为 IC 供电,尝试一下。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    感谢您的回答、但遗憾的是、它没有帮助...

    我们电路的预期工作电压为3.0V 至4.2V -因此它应该适合 TPS2066、不应该?

    如果电池电压低于2.7V、我们希望电池断开连接。

    我们将 EN 引脚直接连接到 VIN、因此该引脚随时都将高于2V。

    当然、我们不仅使用电池对其进行了测试、还使用了具有足够功率并可以0.1V 步长进行数字设置的电源。  

    TPS2066的行为(关闭电压低于3.6V、然后打开电压高于3.8V)也可以在三个不同的电路板上重现、因此一定会出错。

    我们需要在大约2.7V 而不是3.6V 时关闭 TPS2066。

    谢谢、此致、

    乌尔夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    请查看数据表的第4页。

    UVLO 电压为(2V、2.5V)、这意味着需要降至2V 以下才能关闭开关。

    至于3.6V 要关闭 IC、我需要在 EVM 板上进行测试。

    我已在 TI store 订购 IC。 如果可能、将在本周结束时回复您。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    是的、我们可以在2V 至2.5V 的电压范围内进行欠压检测。 这只是在电池无法按预期工作时的紧急功能。

    开关应在低于这些范围时发生、但不应像我们观察到的那样在3.6V 的更高电压下发生。

    我们期待着阅读您使用 EVM 板进行的测试。

    谢谢、此致、

    乌尔夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    对于 TI 的政策、必须在24小时内回复。

    我将首先结束这一主题、并在本周星期三之前向您提供结果。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我们期待您的体验。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ulf、

    我在 EVM 板上进行了测试。

    在20mA 负载下、tps2066在2.3V 时开启、在2.2V 时关闭。

    也许您可以分离 IC 并移除其他 电路 并加电。

    如果仍没有改进、请将原理图发送给我进行检查。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    奇怪... 我们将任何负载与输出分开、但情况完全相同。 TPS2066在3.5V 时关闭、在3.7V 时打开。

    那么、这是电路的一部分:

    您可以看到:BAT+是我们外部电源的连接位置。 由于控制器未激活、"OSC-Power"线路保持低电平。 IN 和 EN1直接连接在 IC 引脚上。 OUT1是我们测量输出电压的地方。 现在、一切都从 OUT1断开。

    OUT2关闭、0V。

    如果 IN 低于3.6V、OUT1变为0V。 如果随后将输入电压增加到3.8V 以上、OUT1将再次显示3.8V。 这可以重复。

    这种行为在三个电路板上是相同的。 所有器件都具有我们在 Mouser 一次购买的相同 TPS2066。

    有什么想法吗?

    谢谢、此致、

    乌尔夫

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ulf、

    我认为您使用的 TPS2066C 版本错误。

    您应该选择 tps2066版本。

    请仔细检查。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    小差异-大变化!

    你完全正确。 我们查看了数据表并购买了一些 TPS2066 -现在它们工作正常。

    感谢您的帮助!

    此致

    乌尔夫