员工、
返回到 TPS2066使能引脚:
我们希望将该器件用作简单的欠压保护开关。 我们的外部电源是单节锂离子电池、可在3.0至4.2伏的电压范围内正常工作。 该电源连接到引脚2 (输入)、并与引脚3 (EN1)并联。 我们的想法是、只要电池电压高于2.7伏、电池电压就会传递到输出 OUT1。
我们测试了三种不同的 TPS2066器件、但都表现出相同的行为:如果电池电压低于3.6伏、开关将关闭。 电池电压将增加到3.8伏以上后、开关将再次打开。
输出负载非常小、约为20mA、连接的电容器仅为10uF。 输出负载主要是3.3V LDO 和其后面的微控制器、但即使我们将微控制器置于永久复位状态(因此仅出现直流电流)、行为仍然是相同的...
我们有什么问题?
谢谢、此致、
乌尔夫