This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS560430:关于输入/输出电压差

Guru**** 2529430 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/959962/tps560430-regarding-input-output-voltage-difference

器件型号:TPS560430

您好!

在 TPS560430XF 上、设置 Rfbt = 100kΩ Ω 和 RFB = 10kΩ Ω、并将输出电压设置为11V。

最大输出电流为100mA 或更低。

在这种情况下、5引脚 Vin 端子上的最小电压值是多少?

11.4V 是否完全正确?

我将附上电路图

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为当输入电压降至接近11V 时、VIN 和 VOUT 之间的电压差很小。  

    这取决于您的效率和电感器选择。 如果您严格要求电压为11.4V 输入和11V 输出、则可能需要检查 EVM 的组件选择是否正常。 当输入变为11V 时、该器件不会关断至0V、它将相应地降低输出电压。 您可以查看数据表图11、了解它在5V 输出下的行为


    谢谢

    -Arief