主题中讨论的其他器件:LM5157、 TPS55340、
工具/软件:WEBENCH设计工具
尊敬的支持团队:
我正在寻找直流/直流升压转换器、并向我推荐了 LM5157和 LM51571芯片。
设计:电源输入20V 至25V /电源输出34V/电流最大值3A/40°C 温度集成晶体管
我使用 Webench 进行了仿真、得到了一个 Cout "custom" 电容= 3.01868 uF /ESR= 1.0 uOhm /VDC= 51.0 V /IRMS= 3.7022 A 的电容器
这很奇怪、因为 Webench 通常使用"真实"器件进行仿真、所以这就是我联系您的原因。
在这个仿真之后、我检查了芯片的数据表、我看到这个是一个真正的新的、唯一的预览阶段。
在我计划对现有电路板进行小幅重新设计时、您能告诉我该芯片何时发布?
关于 Webench 仿真、您能告诉我 Webench 中关于此芯片的错误吗?
非常感谢你的帮助。
此致、
Xavier