This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5157-Q1:IC 的可用性,从而实现 Webench

Guru**** 1139930 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5157, TPS55340, LM5157-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/957949/webench-tools-lm5157-q1-availability-of-the-ic-and-result-in-webench

器件型号:LM5157-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5157TPS55340

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

尊敬的支持团队:

我正在寻找直流/直流升压转换器、并向我推荐了 LM5157和 LM51571芯片。

设计:电源输入20V 至25V /电源输出34V/电流最大值3A/40°C 温度集成晶体管

我使用 Webench 进行了仿真、得到了一个 Cout "custom" 电容= 3.01868 uF /ESR= 1.0 uOhm /VDC= 51.0 V /IRMS= 3.7022 A 的电容器

这很奇怪、因为 Webench 通常使用"真实"器件进行仿真、所以这就是我联系您的原因。

在这个仿真之后、我检查了芯片的数据表、我看到这个是一个真正的新的、唯一的预览阶段。

在我计划对现有电路板进行小幅重新设计时、您能告诉我该芯片何时发布?

关于 Webench 仿真、您能告诉我 Webench 中关于此芯片的错误吗?

非常感谢你的帮助。

此致、

Xavier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Xavier、您好!

    感谢您提出问题并在设计中考虑使用 LM5157。

    正确的是、LM5157处于预发布模式、可能需要几个月才能完全发布产品。 如果您正在寻找完全释放的器件、TPS55340将非常适合此应用。

    WEBENCH 建议使用额定电压为50V 且电容接近3uF 的电容器。 我建议使用额定电压为50V 的4.7uF 电容器。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    Garrett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garrett:

    非常感谢您的回答。 很抱歉我的回复很晚-我没有收到 任何邮件、您已经给我发送了问题的答案。

     我已经在设计中考虑了 TPS55340、但我在 Webench 中的仿真中遇到了一些问题:

    对于20V 输入、此解决方案不适用于3A -此设计将 I 限制在2.5A 左右。 只有使用24V 输入时、I 才能达到3A。

    还有另一个问题、"总功率耗散"从~2.2W 上升到3.25W、这不是很好。

    今天下午、我们将讨论解决方案-升压直流/直流只是改进实际设计的3种可能解决方案之一。

    因此、如果我们决定采用这种升压解决方案、但我仍然考虑使用 LM5157、是否可以购买此芯片的一些样片?

    非常感谢你的帮助。

    此致、

    Xavier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Xavier、您好!

    如果您转至 LM5157-Q1产品文件夹、直至订购:  

    您可以找到 XLM5157QRTERQ1。 这是您已经可以订购的预制材料。 由于器件未发布、只有 X 标记的器件可用。 开始时的 X 表示器件尚未完全生产、并且最终材料的行为可能有所不同。