This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2057W:BQ2057WSN 损坏

Guru**** 2387060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/959499/bq2057w-bq2057wsn-broken

器件型号:BQ2057W
主题中讨论的其他器件:BQ2057

大家早上好、

我正在项目中使用 BQ2057WSN 为2S1P 电池组充电。 我用于为电池充电的电源提供12V 输出、最大电流为4.5A

BQ2057的设计旨在实现500mA 的再充电电流、这与专用开发板文档中的电路报告完全相同。 唯一的区别是我使用 MOSFET 配置来正确管理热耗散和功率耗散。

我面临的问题是、BQ2057WSN 因持续插拔电源而受损。 所发生的情况是、充电电流开始增加、最高可达1.5A、直到芯片烧坏。 之后、我从 PCB 上移除了芯片、将其更换为另一个芯片、然后再次开始插入/拔下电源。 芯片再次损坏。

其他人是否曾遇到过此问题? 您认为它可能与 PCB 布局有关吗?

此致、

Matteo Colombo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Matteo

    最可能的原因是电压瞬态超过器件的18V 最大额定值。   

    需要了解的几个事项:

    1) 外部电源如何响应负载阶跃您是否看到任何不稳定性过冲。

    2) 从外部电源到充电器的引线有多长时间、引线将充当电感器、启动和停止电流将导致电压反冲/过冲。

    3) 输入滤波到充电器中、它的大小将增加多大的电容、这有助于减少任何可能的过冲。

    4) 尝试测量 BQ2057 VCC 上的电压、以寻找插拔期间的过冲。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    这个问题似乎通过增加输入滤波的电容来解决。

    非常感谢您的提示。

    此致、

    Matteo Colombo