This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 无线电源解决方案 Qi

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51013B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/959174/wireless-power-solution-qi

主题中讨论的其他器件:BQ51013B

你(们)好

您的分销商 Arrow 已建议我们在 e2e 平台上发布查询、即使在现阶段我们尚未实施。

我想为我的系统添加无线电源解决方案。 我相信这项技术被称为 Qi。 我们正在寻找15-20W 系统。

TI 是否同时提供发送器和接收器?

我们是否可以开始使用参考设计或开发套件?

谢谢你

此致

DJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,DJ

    抱歉、TI 在5W 无线电源接收器方面的产品有限。  请参阅 BQ51013B、050B 和 BQ510003。  

    无10W、15W 或发送器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill

    感谢你的答复。

    在5W 功率 TX 上、通常可实现的最大距离是多少?

    我可能可以为电池充电、然后以更高的 W 功率供电

    此致

    DJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,DJ

    线圈到线圈的距离最大为5mm