This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2663:TPS2663:PLIM 和 ILIM 容差

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/908957/tps2663-tps2663-plim-and-ilim-tolerance

器件型号:TPS2663

TPS2642的数据表显示"PLIM:±6%"和"ILIM:±7%"。

我想知道 PLIM 和 ILIM 的变化。

能不能告诉我精度(例如、x ±3%)或 σ μ A 数据或测量的 PLIM 和 ILIM 分布数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的联系。

    您能告诉我们这些信息为什么很重要吗? ?  

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Rakesh San。
    我正在考虑 TPS2663是否可用于我们产品中安装的 USB Type-C 端口的电力线、并希望了解容差、原因如下。
    USB 电力输送标准指出、可以输出高达100W (20V x 5A)的功率、因此我们希望将功率限制阈值设置为大约120W、以确保可以输出100W 的功率。
    另一方面、为了满足我们产品获得的 IEC60950 (62368)标准、输出必须限制为100VA 或更低、因此如果 TPS2663 PLIM 变化为±4W、我将设置"Type-C 端口额定值:92W、PLIM 典型值"。 =96W"。
    简 而言之、TPS2663的 PLIM 或 ILIM 感测容差越高、输出功率越接近100W。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的澄清。

    我将检查内部数据库并在下周初为您提供

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请通过电子邮件联系我们以共享信息。 我已向您发送了一封私人邮件

    此致、Rakesh