This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2004:BQ2004H 在23分钟后停止充电

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2004H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/909960/bq2004-bq2004h-stops-charging-after-23-min

器件型号:BQ2004

我尝试使用 BQ2004H 为2节或3节镍氢电池 Akku 充电。

充电在23分钟后始终停止。

你能给我一个提示我的错误吗?

此致 Fabian

下面是配置:

VCC 5V 稳定

DCMD VCC

DSEL VCC

VSEL 浮动

TM1 VCC

tm2浮动

与 VSS 相关的总拥有成本为1.2V

TS 1、8V 与 V_SNS 相关

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabian、

      从显示快速充电计时器设置的表1中、TM1 =浮动和 M2 =浮动的设置会导致快速充电安全计时器设置为23分钟、TM1 =高电平、而 M2 =高电平也是如此。 请验证这些引脚上的实际测量电压、因为由于 TM1、M2的配置、充电看起来会停止。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kedar:

    我发现、具有100K 的 TM1上的上拉电阻过高。

    (尽管如此,TM1上的电压还是5V?!?)

    将其更改为1K 可以解决该问题。

    我很抱歉不方便。

    -->已解决

    此致

    Fabian