This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61194-Q1:电感振铃

Guru**** 2731945 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61194

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/909282/tps61194-q1-inductance-howling

器件型号:TPS61194-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS61194

大家好 、

我的客户现在使用 TPS61194将12V 升压到24V、输出电流为4*90mA。

他们发现、当 PWM 频率为1kHz/10kHz 时、TPS61194的电感会如何变化。

如果 PWM 占空比为100%、则电感不会振铃。

客户还将电感更改为以下值、但仍然很重要。

                                 600kHz        22uH /2.6A  

                                300kHz        47uH/2A

                                              1300KHZ        10uH/2.6A

SCH 如下所示:

LCD:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amelie:

    • 您能否尝试改用20kHz PWM 输入调光信号?
    • 另外、请在电感器发出提示时提供电流波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    我刚才与客户交谈过。 它们没有用于测试电感电流的电流探针。

    因为  最大 频率 为20k。 如果它们设置为20kHz、它是否会不稳定?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amelie:

    您可以尝试高于18KHz 的频率。 也可以使用20kHz。 如果您无法提供电感器的波形、也可以提供 SW 的波形。 并尝试以适当的时间刻度提供 SW 的波形、以检查环路是否稳定。

    如果可能、还请提供 SW 的低通滤波器结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amelie:

    最新进展是什么? 您是否从客户那里获得任何反馈?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amelie:

    我将关闭此主题、因为您没有回复。 您可以在此主题中询问您是否收到客户的任何反馈。