This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR50410-Q1:最大输入电流限制

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR50410-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/959457/lmr50410-q1-maximum-input-current-limit

器件型号:LMR50410-Q1

大家好、  

好的、您能不能确认  LMR50410-Q1的最大输入电流限制是多少。 客户计划将其用作从28V 太阳能电池板到电源感应电路的5V 输出的转换器。  

感谢您的参与、并期待您的善意回应。

此致、

梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maynard、您好!

    TI 未为此器  件指定最大输入电流限值、但电气特性表中指定的高侧电流限值(ISC)确实指定了流经高侧 MOSFET 的电流量、该电流将导致器件跳闸过流保护功能。 (1.6A 典型值)

    这基本上是器件允许的最大输入电流。

    此致、

    Harrison Overrurf