This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:要求在充电期间关闭放电 MOSFET。 这是否可以实现?

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, BQ34Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/959145/bq40z80-it-is-required-that-the-discharge-mosfet-is-turned-off-during-charging-can-this-be-achieved

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件: BQ34Z100

尊敬的 TI 专家:

 我的客户要求使用 bq40z80设计一个7s1p 真空吸尘器电池、充电和放电端口分离器。 充电期间、放电 MOSFET 需要关闭。 这是否可以实现?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以有单独的充电/放电路径、您可以设置一个用于并联 FET 操作的位。

     中的电压:12.1 并联保护 FET

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Wyatt、

    我能不能?在充电时放电 FET 始终处于关闭状态

    您能告诉我如何实现此功能吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是该位的操作:

    在并联电路配置中、如果 CHG FET 关断且 DSG FET 导通、则如果检测到放电电流、CHG FET 不会导通。 如果 FET 是并行配置的、则选择 FET 选项[parallel_FEET]= 1。

    您可以实现该功能、但会将 parally_FET 位变为1。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果该位不能满足您的需求、您可能需要考虑使用 MCU 以及监控器和监测计(如 bq34z100)来进行控制。

    这种配置可能很复杂: e2e.ti.com/.../852113

    此致、

    Wyatt Keller