This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27520-G4:监测参数计算器报告失败

Guru**** 1125150 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/906621/bq27520-g4-gauging-parameter-calculator-report-is-fail

器件型号:BQ27520-G4

我已将数据提交至 GPC 工具。
但报告失败了。
尽管我确认了文件格式、但我找不到错误的地方。
那么、您能否确认我提交给 GPC 工具的附加文件?

此致、
Thnaks
Yuichi Tsutsuie2e.ti.com/.../GPC_5F00_Tool_5F00_200519.zipe2e.ti.com/.../GPC_5F00_Tool_5F00_200519_2D00_report.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的问题已分配给一名工程师、我们将向您回复。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到您将 NumCellSeries 设置为2。  是否确定日志文件用于两节串联电池?

    Andy

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy–San

    是的、我们的电池是串联的。

    但电池电压的一半是 BQ27520的输入电压。

    下面是 BQ27520周围的电路。

    此致、  

    谢谢

    筑地市越一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否分享此电池规格? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    串行电池的数量应与日志文件中的电压数据相对应、

    因此、如果您报告电池组电压、则需要写入实际的电池节数(在本例中为2)、但  

    如果您提供单节电池电压数据、则写入1。

    在这种情况下、您使用的是单节电池数据、除非这不是锂离子电池、否则电压看起来像单节电池、
    因此、您必须将1设置为串行电池的数量。

    ElapsedTime 温度 电压 AvgCurrent
    4.001 22.45. 3222. 508
    8.001 22.45. 3223. 508
    12.002 22.45. 3226. 508

    此致、

    Yevgen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy–San

    我将分享电池的规格。

    请参阅。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yevgen-San

    感谢你的答复。

    我知道串联电池的数量应该与日志文件中的电压数据相对应。

    我们的电池组有两节串联的锂离子电池。

    但 BQ27520是用于单节锂离子电池的电池电量监测计。

    在我们的应用中、电池组的电压通过电压跟随器电路以一半的电压输入 BQ27520。

    在本例中、我必须设置1吗?

    此致、

    筑地市越一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、只要数据中的电压与单节电池相对应(由于分压器或其他原因)、就应将其设置为1。

    此致、

    Yevgen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yevgen-San

    感谢你的答复。

    我将再次提交数据、并将该参数设置为1。

    此致、

    谢谢

    筑地市越一